This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27212A-Q1:栅极电压在 HS 下降沿上重叠

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27212A-Q1, UCC27212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881799/ucc27212a-q1-gate-voltage-overlaps-on-the-hs-falling-edge

器件型号:UCC27212A-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27212

您好!

 我将 UCC27212A-Q1 IC 用于同步降压转换器。 附件中给出了电路图。  

开关频率为100KHz。 DSP 电压为3.3V。 D9、C61未组装在电路板上。

黄色波形是低侧栅极电压、蓝色波形是高侧栅极电压。

上升沿(HS)死区时间为400ns、在软件中设置下降沿死区时间1us。

这里的问题是 HS 栅极的下降沿与 LS 栅极电压的上升沿重叠。 即使没有负载、低侧 MOSFET 也会发热。

我们已经看到 HO 引脚不会立即变为低电平、而是在死区周期内花费一些时间。 一旦死区时间周期结束、LO 引脚将变为高电平并将 HO 引脚拉至低电平。 导通 Q3 PNP、然后高 MOSFET 关断。

但是、这将在 HS MOSFET 的下降沿与 HS 和 LS MOSFET 重叠。

现在、问题是、为什么 HI 引脚关闭时 HO 引脚不会立即关闭? 这里有任何建议。

谢谢

Nandulal Gavali  

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nandulal、您好!

    感谢您关注 UCC27212和波形。

    我对波形有疑问。 示 波器探针接地基准接地时 HO 信号是否接地?

    HO 驱动器输出以连接到动力总成开关节点的 HS 引脚为基准。 如果您在示波器上观察 HO 到地、您会看到 H+HO 电压。 慢速下降沿可能是由 HS 引脚电压引起的。

    您能否使用与 Ch2相同的电压设置确认 CH1在低侧驱动器(接地)、Ch2高侧驱动器(接地)和 Ch3 HS 引脚接地时的示波器波形。 我们需要查看 HO 和 HS 引脚之间的差异以查看 HO 输出响应。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的快速回复。

    我在这里附上你在答复中提到的电压图。

    1、HO 相对于 GND

    2.相对于接地的低电平

    3. HS 相对于 GND

    另外、请注意、我正在进行无负载测试。 我通过在 HS 和 GND 中连接10K 来测试了电桥。 但没有改善。

    可以清楚地看到 、在 UCC27212A-Q1的 HO 引脚中、会尝试将其拉至 GND、直到死区时间开始。 HO 引脚在死区时间内变为悬空、 自举电容器线性放电。

    一旦死区时间结束、LO 引脚将打开并将 HS 引脚拉至 GND。

    在这种情况下、HO 引脚跟随 HS 引脚并变为低电平、因此 HO 引脚与 LO 引脚重叠。  

    请就此问题提出建议。

    谢谢

    Nandulal Gavali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nandulal、您好!

    感谢您提供额外的波形。

    看起来 Ch2比 Ch3具有更高的 V/div 比例。 您可以看到 Ch2、HO-GND 在快速边沿下降、即 HO-HS 的关闭、而较慢的斜率是 HS-GND 下降斜率。 HS 到 GND 斜率是波形中看到的缓慢下降沿。 HS 引脚开始下降至接地、然后在 LO 关闭时硬接地。 由于之前在 HO-GND 的快速下降边沿上被关闭、这不是高侧驱动器打开的函数。

    由于输出电流的体二极管导通、FET 的运行温度可能很高。 您可能需要尝试缩短死区时间以缩短体二极管条件时间。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的回复。 驱动程序在施加小负载时工作正常。 负载将 HS 信号放电至 GND 并转动 HO 引脚。

    谢谢

    Nandulal Gavali