This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220-Q1:交错升压转换器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875407/ucc28220-q1-interleaved-boost-converter

器件型号:UCC28220-Q1

您好!

我正在使用 Ucc28220-Q1处理交错升压转换器。 当我在450V 直流输出下将负载从4A 增加到6A 时、我会遇到问题。 随着转换发生、MOSFET 在5秒内受损。

我使用的是75欧姆的 Rg 值、在 Rg 从10欧姆到75欧姆不等的大量实验中发现了该值、在该 Rg 下、电路在4A 负载下工作正常。 但是、这会给您带来问题。

原因可能是什么?

谢谢、

阿克沙伊!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    MOSFET 之所以出现故障、是因为您的设计会导致器件超过额定值。

    请在发生故障期间检查器件的电流和电压波形。

    此致

    John