This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:仅低侧应用?

Guru**** 2381290 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882173/lmg3410r070-low-side-only-application

器件型号:LMG3410R070
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

我希望能够修改该器件的 TINA-TI 示例电路(snom608b.tsc)、以便在仅为低侧的应用中熟悉该电路、但我失败了。

  • 已删除高侧器件(U1)及其相关组件
  • 删除了输出低通 L 网络
  • 通过一个100欧姆电阻器将 V1连接到 U2的漏极
  • 将 VSW 探头留在 U2排卸处
  • 绘制了 Vsw 与时间的关系图

U2上施加到 IN 的 VG2不会下拉 VSW。 我犯了什么错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您与我们联系。  我们重复了这一问题,并将及时予以纠正。 发布新模型后、我们可以与您联系。

    同时、请使用在线发布的 PSpice 模型进行仿真。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的工具无法运行加密的 PSpice 模型、因此我需要使用 TINA-TI。 此器件是我设计的一个重要候选器件、因此我需要尽快修复。

    为了进一步研究、我将 VG1的频率降低到10kHz。 即使在 VG1关闭时、VSW 也会充电回 V1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    请接受朋友请求、我可以向您发送未加密的 PSpice 模型。 未加密的版本也计划很快在线发布。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢张先生。 我已接受您的朋友请求。