This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:TPS2549-Q1接地短路/引脚13 (故障)= 0V - 100欧姆

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892117/tps2549-q1-tps2549-q1-short-to-ground-pin-13-fault-0v---100ohms

器件型号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2549

大家好、

我有四个无线电的 PCB、USB 总线正在工作(连接 USB 记忆棒时、它会检测到设备并播放音频)。 但是、在我的测试站中正在识别"接地到短路"。 这些可疑 PCB 的引脚13上的电压读数为0V、接地阻抗低于100欧姆。 与良好的 PCB 相比、引脚13 (故障)上的电压读数为3.3V、接地阻抗接近16k Ω。 我可以做些什么来确定问题是什么、导致此故障的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的提问、我们将很快答复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、利马、

      您能否帮助澄清"接地短路"问题 TPS2549不支持这种短路保护和故障断言。

    您的问题是、在某些情况下、故障引脚的断言设置为低电平、 在某些情况下、不断言但保持高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我尝试为您澄清一下、我的测试站(EOL)检测到故障模式(USB 接地短路)。 在分析不良器件并与良好器件进行比较时、引脚13 (故障)为0V、接地阻抗约为100欧姆、所有正常器件在引脚13 (故障)中均具有3、3V、接地阻抗约为16k 欧姆。  奇怪的是、USB 总线似乎正常、因为对讲机可以识别待机并播放正常音乐。

    我的问题是"这种行为在引脚13上意味着什么?"  引脚13 (FAULT)为0V、接地阻抗约为100 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、利马、

    FAULT 引脚内部是一个开漏 FET,当发生故障行为时,FET 将导通,FAULT 引脚将通过该 FET 接地。

    因此、您会看到 FAULT 与 GND 之间的电阻较低。  

    您提到故障模式是5V OUT 引脚对地短路。如果 OUT 对地短路、应触摸 Iout 电流限制 、FAULT 将设置为低电平。