This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CSD95372AQ5M:关于模板开口尺寸

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881971/ccs-csd95372aq5m-about-stencil-opening-size

器件型号:CSD95372AQ5M

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

您能告诉我红色圆点的尺寸吗?
客户需要这些信息来进行布局设计。


此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    感谢您发帖。 我联系过我们的封装工程师、希望能在24小时内为您解答问题。 我将告诉您它是否会更长。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    很抱歉-我不小心点击了"TI 认为已解决"、尽管我知道我没有解决您的问题。 不用担心、我仍然在研究这个问题、明天会回来。 如果我没有、可以随意拒绝我的"决议"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    曲率半径为0.125 mm。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barr、

    感谢您的友好支持。
    A 和 B 尺寸是否均为1.25mm?
    请描述发送的图片中的1.25mm 位置吗?



    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    我假设您要求曲线在两个边线周围的半径...您要求的尺寸是什么?  

    是的、两个半径的尺寸都为1.25mm。