This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:布局验证

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875256/tps61022-layout-validation

器件型号:TPS61022

您好!

我正在设计采用 TPS61022的电路板、希望获得您对布局的反馈、如下所示:

我还在原型中测量了 SW 引脚上的振铃。 低于测量值...

您能否确认这是否正常? 谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessandro、

    感谢您使用我们的器件!

    您的探头接地似乎远离 SW 引脚。 请尝试缩短 GND 连接长度并重新测量。

    谢谢、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已连接用于进行测量的探头。 我认为这是一种很好的方法...

    请确认

    谢谢、祝您愉快

    此致

    亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Moritz 帮助回答问题。

    您好、Alessandro、

    具有小 GND 环路的方法应该是可以的。 开关节点尖峰最大值为4.15V、小于 TPS61022绝对最大规格。

    您是否遇到过 TPS61022的任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    正电源轨上的最大额定值是可以的、但我不确定负电源轨也是可以的。

    在我的测量中、我得到大约-440mV、但数据表中的绝对最大额定值更低(即使不远)...

    目前、我仅测试5块电路板(原型)、但我想确保在生产中这不会导致任何问题...

    谢谢、祝您度过美好的一天

    此致

    亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessandro、

    对于-440mV 负电源轨、您无需担心。 数据表中的绝对最大额定值是针对直流值。  

    我看到您的布局遵循数据表的建议。 还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的确认和检查!

    我正在对开关负载进行一些额外的测试、我需要一些改进。 我是否继续此主题、并回答与该主题相关的问题、或者是否打开新主题?

    谢谢、此致

    亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们关闭这个线程。 如果需要、您可以随时打开新线程。