This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:LM5121-5V 至10V 升压转换器输出电容器在初始上电期间出现故障

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888729/lm5121-lm5121-5v-to-10v-boost-converter-output-capacitor-failure-during-initial-power-on

器件型号:LM5121

您好!

我在直流/直流设计中使用 LM5121、在5A 负载要求下提供5V 输入至10V 输出、我在输出端使用了2个100uF 的 TANT 电容器以及4个陶瓷电容器。在初始上电期间、其中一个 TANT 电容器发生故障并发生短路。 IAM 无法识别问题、请帮助我分析我的设计。

谢谢此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiju R、您好!

    感谢您提出问题并使用 LM5121。

    您能否发布您的设计原理图? 钽电容器的额定电压是多少? 您是否在每次器件启动时都看到这种情况?

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Garrett 的回复

    电容器额定电压为25V、每个启动问题都不存在、 问题上的第一个电源是在更换电容器之后产生的、然后它开始工作。

    电容 C3仅发生故障、钽电容器首先出现在输出环路中。(在环路中存在钽4陶瓷之前)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    仅需确认钽电容器在损坏时更靠近开关节点的位置即可? 在这种情况下、流经钽电容器的 RMS 电流可能高于额定 RMS 电流。 当电容器靠近开关节点放置时、较高频率的纹波电流可能会流经钽电容器、从而对其造成损坏。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett

    钽电容器未连接到更靠近开关节点的位置、在输出环路中、在钽电容器之前有四个陶瓷电容器可用。我们在模块首次上电期间遇到的上述问题。上电期间是否有浪涌电流会损坏电容器?????。

    谢谢、

    Shiju.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    在我的设计中,我在高侧和低侧开关中使用了两个不同的 MOSFET (HO 处的 PSMN1R3-30YL-115和 LO 处的 RJK0301DPB-02#J0),这是否会在上电期间造成问题????

    谢谢、

    Shiju.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiju、

    请提供您的原理图和布局文件。 这将有助于调试该问题。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiju、

    一周多以来、我们没有看到任何更新。  我们是否可以假设问题已解决并立即关闭该主题?  欢迎您通过添加新帖子重新打开此主题。

    感谢您、祝您在项目中一切顺利。

    谢谢、

    Youhao