This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:CHG 和 DSG MOSFET 处于正极线路(断开连接)

Guru**** 2533280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882453/bq77905-chg-and-dsg-mosfet-on-positive-line-disconnection

器件型号:BQ77905
主题中讨论的其他器件: BQ76200

您好!

我有4节锂聚合物电池、 充电器和电池平衡器 BQ77905之间需要公共接地。

让任何人尝试将 MOSFET 置于正极线上、以断开充电和放电。 这是否会以相同的方式工作?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blaz、

    您可以使用高侧开关 FET、但会带来复杂问题。   http://www.ti.com/lit/pdf/slua910中显示了一个高侧 P 通道充电实现 。  如应用手册中所述、P 沟道开关的设计选择之一是用于偏置它的电流大小、另一个是如何快速关闭它。  P 沟道放电 FET 的实现方式与此类似、快速关断可能是放电 FET 的一个更大问题。

    另一个选择可能是高侧 N 沟道 FET、这些 FET 需要一些驱动器。  BQ76200可提供电平位移和高侧 FET 驱动、因此确实需要电流。

    对于高侧开关、您需要确定如何在需要时控制 LD 引脚。  如果您有可用的 MCU、它可以切换引脚、否则您可能需要一些比较器电路或上拉和晶体管、以便在适合恢复时将 LD 拉低。