This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:关于 ΔB 的计算公式

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900556/ucc28780-about-the-calculation-formula-of-b

器件型号:UCC28780

数据表的 P40中描述了 ΔB 的计算公式。 (8.2.2.2.3-2)

此公式是否适用于所有输出条件?
例如、假设额定输出为192W (32V、6A)。
在这种情况下、我认为我应该在 Po (fl)中输入192。
因此、我认为将计算 Im +、ΔB、Fsw、D 等。
如果我想知道 Im +、ΔB、Fsw、D 在14W (1 / 8po (fl))条件下、我是否应该输入14到 po (fl)?

此外,我可否认为这是一个可同时适用于 AAM 和 ABM 的公式?

此外、请告知我们用于评估板的变压器的气隙。
当我使用小芯(RM8)时、间隙超过1mm。 如果将电感值设置为大约30uH、则电感值将大约为1.5mm。
我担心它太大了、但小型高频反激式器件是否可以接受? (请告诉我们常见气隙值。

如果它是正常的反激式(100kHz 或更低)、如果它变为1mm 或更长、我将重新设计它)

但是、如果在该电路方法中有意使用漏电感、是否可以考虑较大的间隙值?
存在间隙超过1mm 的问题、但如果存在此电路特有的趋势、请对其进行原型设计和评估。
当然、如果您建议间隙不超过1 mm、请重新设计。 (增加磁芯尺寸等)

B.R.Tak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只是想告诉大家、应用工程师正在研究这个问题、并将在接下来的两天内与您进行交流。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

        在选择 变压器磁芯时、您可以根据最高电流选择 Bmax。 您 还应选择  一种材料、其中初级磁化电感不会随负载电流显著摆动。

    对于 DB、它将随磁化电流移动。  在这些公式中、您可以选择它以获得可能的最高磁化电流。  尽管它会移动、UCC28780控制器也会调整 FET 的导通和关断延迟、以确保设计在轻负载条件下继续实现 ZVS。

    我建议将最小频率增加到200kHz。  这应将 Lm 减小2倍、这应将 Bmax 减小2倍。  这将有助于减小变压器中的间隙。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中给出的公式是否仅适用于最大负载电流?
    我想知道特定负载条件下的频率。 例如、在1/8额定值下。
    因为我假设音频放大器为负载条件。
    因此、平均功耗约为1/8、没有问题。
    如果1/8额定输出的频率小于最大频率的一半、我们需要为该频率选择最佳磁芯材料。
    此外、增大频率显然会减小间隙、但我不知道是否应轻松增大频率。
    是否有目标差距值?
    例如、如果中心间隙为1mm 或更大、我们有设计指南、例如增加磁芯尺寸和增加频率。 。
    一般而言、由于损耗和辐射问题、我认为不应选择1mm 或更大的间隙。 是否可以采用与通用反激式方法相同的方式来设计变压器?
    还是可以优先考虑小型化并增加差距? 由于该方法使用漏电感、因此变压器磁通量的某种损耗是否会令人兴奋?
    我想确认如何选择最佳的磁芯材料和尺寸。
    与通用反激式(PWM)的理念是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在设计变压器时会遇到的一些问题。  我建议您咨询磁芯制造商、以设计最佳变压器。

    为了减少损耗、一些变压器设计人员不会绕过间隙。

    我发现这篇有关设计反激式变压器的研讨会论文可能对您有所帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您连接材料。 我会仔细阅读并将其用作参考。
    无论如何、在咨询变压器制造商时、我会尝试一次。
    通过重复多次、我们将获得相关知识。
    (__LW_AT__这是因为我对具有如此高频率的变压器没有任何经验。)

    谢谢你。