This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:UL 2367和 UL 60950状态

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875321/tps1663-ul-2367-and-ul-60950-status

器件型号:TPS1663

您好!

TPS1663的产品页面显示 UL 2367和 UL 60950认可正在申请中。 我们是否有计划在何时完成? 我有一位正在通过认证的客户需要此列表。

谢谢、

耶斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeston、

    我们将与 UL 核实最新状态、并尽快与您联系。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeston

    TPS1663的 UL 认证应在未来2-3周内提供。 我将在备注可用时向您发送一条备注。

    谢谢、此致

    Abhijeet