This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS763:如何选择输出电容器?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS763, TPS7A24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880822/tps763-how-to-select-output-capacitor

器件型号:TPS763
主题中讨论的其他器件: TPS7A24

亲爱的球队,我是柳时敏。

如何在数据表的14页中选择输出电容器。

存在电容器的 ESR 范围、但没有特定频率。

正如您所知,电容具有不同的 ESR 值作为频率,因此,我认为我必须知道正确选择输出电容的特定频率。

请参阅下图、建议在 TPS763数据表中使用电容器(TPSC475K035R0600)。

在 100Hz 至100MHz 范围内、其 ESR 介于01 Ω 和2.9 Ω 之间。

(1)在0.3欧姆和10欧姆之间选择 ESR 的具体频率是多少?

(2) 如果有特定频率 或 范围,为什么 我必须检查该频率?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyun Woo、

    当我们仿真 ESR 以实现稳定性时、我们假设最小值和最大值与频率无关。 注意:误差放大器的带宽小于100kHz、因此这是 ESR 更重要的地方。  

    数据表显示了以下稳定性曲线图:

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK

    我理解您的意思。

    如果 您制造电动汽车电路板来评估 LDO 设计,则可以选择输出电容器并检查 ESR。

    (1)您检查哪个频率范围以满足 ESR 规格?  误差放大器的带宽您之前的评论是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyun Woo、

    如果您有 EVM、则可以查看负载瞬态响应以查看 LDO 是否稳定。 就所关注的频率而言、电容器的 ESR 应高达100kHz (即低于100KHz 的最小 ESR)。 您可以在 PSRR 图中执行以下操作:

    这是否使它更清晰?

    请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK

    感谢你的答复。  

    (1)总之,如果电容器具有按频率计算的 ESR 范围,则可以围绕误差放大器带宽检查 ESR。 对吧?

    (2)如果是、如何检查误差放大器的带宽? 您向我展示了 PSRR 图并对其进行了标记、但在图中无法找到它、因为没有任何线索。 (只是,它在图表中由您的手标出)

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyun Kim:

    问题1。 我 没有有关误差放大器带宽的实际数据、但当您看到 PSRR 滚降时、该值大约是误差放大器带宽的值、因此可能大约为50kHz?  

    对于问题2、它是相同的。 当您看到 PSRR 滚降时、这会提示您误差放大器的带宽。  

    如果您需要使用陶瓷电容器实现固有稳定性的器件、请查看 我们的 TPS7A24。  

    这里还有一个应用 手册链接 、用于比较旧款 LDO 和 ESR 稳定性与 TPS7A24。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK

    总之、 在误差放大器带宽附近检查电容器的 ESR 和最简单的检查方法是查看 PSRR 滚降图。

    对吧?

    此致、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyun Kim:

    是的。 这是一种估算误差放大器带宽的好方法、也是一种估算 ESR 是否在范围内的好方法。  

    接下来、我将尝试在数据表中更好地阐明这一点。

    此致、