您好!
在产品开发过程中、我去年11月从 Mouser 购买了10件 TLV75733。 但我们在直接从 TI store 购买的1000件产品上遇到了问题。
第2张图片显示了来自慕斯批次的输出、第1张图片显示了 TI 批次在相同负载下的输出。 我还捕获了5V 输入作为基准、并保持稳定。 可以在这方面为我提供帮助吗?
谢谢、
Emman
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在产品开发过程中、我去年11月从 Mouser 购买了10件 TLV75733。 但我们在直接从 TI store 购买的1000件产品上遇到了问题。
第2张图片显示了来自慕斯批次的输出、第1张图片显示了 TI 批次在相同负载下的输出。 我还捕获了5V 输入作为基准、并保持稳定。 可以在这方面为我提供帮助吗?
谢谢、
Emman
您好、Emman、
感谢您的示波器截图、他们在我们尝试了解这种情况下发生的情况时非常有帮助。 这种行为非常奇怪、无论装置从何处分布、装置的行为都应相同。 下面是一些问题、我必须帮助理解发生的情况。
您好、Kyle、
是的、它大约为3.5-3.6峰值。 除2V 以下的电压感测点外、其他电源均不存在。 此问题似乎与负载相关、因为当负载的蓝牙功能关闭时、它会进行适当调节。 当蓝牙开启时、它开始波动、我将其与更高的负载相关联。
另一个需要考虑的问题是、当我尝试从 Mouser 购买的产品中换用 TLV75733时、即使负载的蓝牙功能已开启、它也会进行适当的调节。
我不确定如何获得电流波形。
谢谢、
Emman
出于完整性考虑、大约两周前、Emman 和我私下讨论了这个原理图和布局文件、因此可以安全地共享这些文件、但我想回来提供结果、以防将来有人遇到这种情况、以便他们知道如何解决这个问题。
在回顾了布局之后、我注意到输入电容器离输入引脚的距离远了一点、而这一问题似乎与蓝牙旋转相关、因此我们推测可能会有高频噪声耦合到 PCB 上的输入电源轨上。 因此、当问题发生时、我要求重新获取示波器截图并放大时间范围、以便我们可以查找100MHz 左右及更高频率的噪声(确保探头通道未设置为滤波频率高于20MHz 或200MHz)。
下面是捕获的示波器截图、其中显示了高频尖峰。
然后、Emman 在 LDO 旁边添加了一个1uF 电容、从而消除了高频尖峰并消除了该问题。