This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV757P:批量性能问题

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887255/tlv757p-batch-performance-issue

器件型号:TLV757P

您好!

在产品开发过程中、我去年11月从 Mouser 购买了10件 TLV75733。 但我们在直接从 TI store 购买的1000件产品上遇到了问题。

第2张图片显示了来自慕斯批次的输出、第1张图片显示了 TI 批次在相同负载下的输出。 我还捕获了5V 输入作为基准、并保持稳定。 可以在这方面为我提供帮助吗?

谢谢、

Emman

 \

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是 Mouser 的图片

    这些是 TI 商店的产品

    谢谢、

    Emman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emman、

    感谢您的示波器截图、他们在我们尝试了解这种情况下发生的情况时非常有帮助。 这种行为非常奇怪、无论装置从何处分布、装置的行为都应相同。 下面是一些问题、我必须帮助理解发生的情况。  

    • 当这些应该是3.3V 器件时、输出电压中的高电平是否真正稳压为3.5V?  
      • 与第二幅图的500mV 标度相比、这只是示波器的精度限制吗?
        • 如果实际是3.5V、则可能还有另一个电源轨具有通向3.3V 电源轨的漏电路径
          • LDO 可能是使用多个电源轨为负载供电、还是3.3V 电源轨和更高电源轨之间存在二极管连接 (二极管可能是单独 IC 的内部或外部)?
          • 如果您添加一些负载、输出电压是否会恢复到3.3V?  
      • 在这些高电平期间、从 LDO 输出中汲取的电流是多少?
    • 这些 LDO 在您的应用中为哪些供电?  
      • 骤降是否对应于负载瞬态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    是的、它大约为3.5-3.6峰值。 除2V 以下的电压感测点外、其他电源均不存在。 此问题似乎与负载相关、因为当负载的蓝牙功能关闭时、它会进行适当调节。 当蓝牙开启时、它开始波动、我将其与更高的负载相关联。

    另一个需要考虑的问题是、当我尝试从 Mouser 购买的产品中换用 TLV75733时、即使负载的蓝牙功能已开启、它也会进行适当的调节。

    我不确定如何获得电流波形。

    谢谢、

    Emman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、这在前一批产品中已替换为 tlv75733的另外3个产品副本上是可重复的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于完整性考虑、大约两周前、Emman 和我私下讨论了这个原理图和布局文件、因此可以安全地共享这些文件、但我想回来提供结果、以防将来有人遇到这种情况、以便他们知道如何解决这个问题。  

    在回顾了布局之后、我注意到输入电容器离输入引脚的距离远了一点、而这一问题似乎与蓝牙旋转相关、因此我们推测可能会有高频噪声耦合到 PCB 上的输入电源轨上。 因此、当问题发生时、我要求重新获取示波器截图并放大时间范围、以便我们可以查找100MHz 左右及更高频率的噪声(确保探头通道未设置为滤波频率高于20MHz 或200MHz)。  

    下面是捕获的示波器截图、其中显示了高频尖峰。

    然后、Emman 在 LDO 旁边添加了一个1uF 电容、从而消除了高频尖峰并消除了该问题。