This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:可为工业视觉处理应用脉冲一系列 LED 的 LED 驱动器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3410, TPS92692, TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899772/lm3410-led-driver-that-can-pulse-a-string-of-leds-for-an-industrial-vision-processing-application

器件型号:LM3410
主题中讨论的其他器件: TPS92692TPS92691

大家好、

上述产品仅供注意使用。
由于我无法在我们的网站上找到适合客户的有用产品、如果我们可以为客户提供以下服务请求、我希望获得一些帮助:

客户正在寻找 能够为工业视觉处理应用脉冲一串 LED 的 LED 驱动器 IC。

为了获得客户所需的照明强度、他需要一个 LED 驱动器、能够在快门打开时以更高的电流对 LED 进行脉冲

要求:
电流为160mA 时、电压约为20-25V、用于驱动 LED
10ish LED、v_f 为2-2.5V
大约100赫兹的脉冲运行
驱动 LED 的源电压为5-18V

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢!

Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如您所述、"上述产品仅供注意使用。"  是的、LM3410输入范围将不起作用。

    这是升压要求。  您可以查看 TPS92691或 TPS92692。  输入电压确实希望为6.5V 或更高、但可以用于较低的电压(专为汽车上的冷启动而设计)。  因此、如果5V 是电池寿命的终点、这可能仍然正常。

    对于100Hz 脉冲、持续时间和时序是否重要?  什么是脉冲波形?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢您的支持、并回答了我在上述问题中提出的问题、同时还推荐了 TI 产品。
    关于您的问题:
    对于100Hz 脉冲、持续时间和时序是否重要?  
    >>客户回答是。

    什么是脉冲波形?
    >>方波

    请告诉我您上面建议的产品是否仍然符合客户的需求、这取决于客户的答案。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    我会说"是"、但我没有足够的信息。  如果 PWM 调光频率为100Hz、则最好使用。  这取决于他们尝试做什么的细节。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、  

    到目前、我没有收到客户的回复。

    如果在下周之前我仍未收到任何反馈、我将解决此主题。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    我现在将解决此问题、因为我不再收到客户的反馈。

    感谢您的支持。

    此致、

    Jonathan