This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29950:浪涌故障

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879981/ucc29950-surge-fail

器件型号:UCC29950

大家好、整个团队
150W SMPS 是使用 UCC29950设计的。
它在正常条件下工作时不会出现任何问题
但是、由于浪涌测试期间 UCC29950复位而发生故障。
测试条件为 L-N 1KV / L (N)-F.G 2kV。
根据判断、各种测试的结果不会影响 EMI 滤波器的组成和模式。
复位似乎是由 UCC29950的 AC1、AC2、SUFG 和 SUFS 的影响引起的。
当发生交流线路浪涌时、由于耗尽模式 FET (BSS126)的影响、是否发生复位令人怀疑。
将电路配置发送到一起。
请告诉我是否有任何需要注意的事情。
请帮助...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../150W.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    权俊,您好!

    感谢您关注 UCC29950控制器。

    我将尝试帮助您解决浪涌问题、但我需要首先研究器件行为。  我可能也需要一些时间与其他人协商。

    我将在一两天内就此问题再次与您进行讨论。

    此致、
    Ulrich。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    权俊,您好!

     

    很抱歉,我的回复延迟了几天。 根据我的分析、我认为浪涌引起的复位可能是由一种或两种可能性造成的。

     

    在 UCC29950数据表的第28页中、第7.3.23节介绍了三种故障类型以及控制器对这些故障的响应。 我排除锁存故障、因为这些故障仅在启动前检查、而不是在运行期间检查。 我排除了其他几个“长”和“短”故障,因为它们没有意义。

    这给我留下了两个有意义的可能故障:
    a)“长”故障:PFC 级第二电流限制、和

    b)"短路"故障:VAC > Vac (HIGH_RISING)

     

    我认为浪涌可能会触发其中一个或两个故障、具体取决于浪涌电流的路径。
    1kV L-N 浪涌可能会触发“VAC >Vac (HIGH_RISING)”短路故障。 这可以通过观察 PFC 在100ms 关断时间后是否重新启动来进行测试。

    2kV L (N)-F.G 浪涌可能会触发“第二电流限制”长时间故障。 这可以通过观察 PFC 在1秒关断时间后是否重新启动来进行测试。

     

    AC1和 AC2输入检测到 VAC 高电平故障。 它们具有一个到 GND 的内部60K 电阻。 这意味着外部470pF 滤波电容器仅形成~28us 的 RC 时间常数。
    我建议将这些电容器增加到10倍或20倍、以查看它是否解决了一个或两个浪涌复位。
    如果它确实解决了复位问题、则逐渐减小电容值、直到浪涌问题再次出现。 然后、对变化的余量重新加一些增量。  额外的滤波可能会影响电流波形、因此在使电容增大后、重新测试输入电流的谐波失真。

     

    在 PFC_CS 输入端检测到第二个电流限制故障。 纹波电压在该信号处很重要、因此不能过度滤波。 您可以尝试将 C15稍微增大一点、可能是2倍到4倍左右、达到1~2.2nF。 我还建议尝试移除可能通过 R51耦合共模浪涌电流的 CY3。 如果由于 EMI 原因需要 CY3、请尝试将其重新放置到 R51的另一侧。

     

    根据我对 IC 工作原理(来自数据表)的读数以及浪涌电流可能在何处流动的注意事项、我已经想到了这些建议。 如果其中一个或两个建议都不起作用、请继续按照此方法确定浪涌电流路径、并找到将其转移到其他路径(具有良好效果)或钳制浪涌可能影响的敏感信号的方法。

     

    此致、
    Ulrich