This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5941-Q1:在没有 XERR 的情况下监控 SID

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871776/tlc5941-q1-monitoring-sid-without-xerr

器件型号:TLC5941-Q1

您好!

我有一个应用、在该应用中没有用于监控 XERR 的 GPIO 资源、但我们需要 LED 开路检测。 计划定期读取 SID 以查看 SID 寄存器中是否存在错误。

我的问题是、脉冲 XLAT 和读出 SID 的正确时间是多少? XERR 何时从低电平转换回高电平-一旦触发 XLAT 并读出 SID、或者一旦错误消失(这意味着当 LED 为 PWM 时、它们可能会错过它)?

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin。

    您能否先告诉我您的应用以及所需的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    这是汽车内部照明。

    我需要知道什么-如果您没有监控 XERR、何时合适的时间脉冲 XLAT 以可靠地锁存 LOD 和 TEF 数据?

    基本上、不会监控 XERR、但我们需要知道是否存在错误。 查看数据表并深入了解图16后、我相信我有答案:

    您需要在 T > TsuLOD (1.51us)后对 XLAT 进行脉冲、以确保所有通道都应处于活动状态。 但是、如果在过长的时间后脉冲 XLAT、则可能会错过该错误、因为一旦满足其 GS 计数器值、通道可能已关闭。

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    因为您无法监控 XERR、所以我认为您必须承担一定的无法读取错误的风险。