This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有太阳能和直流电源输入的锂离子充电器

Guru**** 2568175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881503/li-ion-charger-w-solar-and-dc-power-input

主题中讨论的其他器件:BQ24650TPS2121

我正在对一个项目进行一些初步研究。 此设计可使用单节或3节4节锂离子电池。 电池相对较小(小于1Ah)、但电源可以在中的太阳能或~20Vdc 之间切换。 此设计的功耗将在300-500mA 之间(仅在激活 WiFi 时)。 如果需要、我可以使用 I2C 进行配置、但这不是首选。

我在缩小器件选择范围方面遇到了困难、因此我想我会问。

提前感谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、George、

    我会推荐类似 BQ24650的器件、它是一个外部 MPPT 引脚、尝试在固定电压下进行调节。 对于许多太阳能电池板、您可以估计 MPP 为 VOC 的固定百分比、介于70-80%之间。  

    使用此充电器、您可以使用连接到充电器的 MPPSET 引脚的电阻分压器调节到此阈值。 这也是独立充电器、因此可以使用1或2个电阻器对大多数设置进行编程。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢您的建议、BQ24650看起来不错、但当输入电源可以来自直流电源时、它不能满足我的应用需求。 在理想世界中、该产品可由直流(如果可用)、太阳能(如果可用)供电、或者在没有可用输入电源的情况下依靠电池供电。

    请您考虑再看一下我。

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、George、

    对于这种多节电池、多输入源类型的应用、特别是太阳能电池板输入、并且希望将其作为独立器件、BQ24650将是最佳选择。  

    BQ24650是我们唯一一款可调节输入电压的独立多节电池器件、这正是您对太阳能输入的需求。  

    现在、由于您需要次级输入、我建议添加一个前端器件、如 TPS2121电源多路复用器、以便在输入源之间进行选择。  

    为了解决您的电源选择问题(输入与电池)、我已链接另一个 e2e 文章、介绍如何使用分立式组件将电源路径选择添加到 BQ24650。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/756067?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=power%20path%20bq24650

    此致、

    Joel H