This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54425:TPS54425开关节点负尖峰

Guru**** 2509945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899974/tps54425-tps54425-switch-node-negative-spik

器件型号:TPS54425
 你(们)好,先生
我们使用 tps54425 设计12V 至1.0V_4A、并测量超出最大值的开关节点负尖峰。
我们非常靠近 IC 体来测量此电压波形。
我们想确认这种情况是否会造成损害?
我们是否可以使用 RC 缓冲器或 TVS 来抑制这种现象?

我们使用的设备如下~~
Tektronix P5205A-2高压差分探头100MHz 50X 带宽无限制
示波器:Tektronix DPO5104B 1GHz 数字4通道    带宽:1GHz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅测量-3V 以下的电压。 最精确的测量需要使用差分探头。  我想您会发现、如果您使用差分探头正确测量它、负偏移将完全符合规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    您是否建议使用自举将0.1uF 与 3.3欧姆串联?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、与自举电容串联的电阻器用于降低高侧 MOSFET 的压摆率、从而改善 EMI。 当然、您可以在这里使用3.3欧姆电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    我使用这种方法来消除可改进的负尖峰。
    我尝试了四种方法来改进:
    VIN 引脚与1nF 电容器并联。
    VIN 至12V 连接一个串联的铁氧体磁珠120欧姆
    RC 减法器。
    自举串联电阻3.3欧姆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高可、

    只要客户可以接受解决方案成本、以上两种方法都很有用。