This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:bqstudio 此系统上没有可用的免费适配器

Guru**** 2810875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882304/bq76952evm-bqstudio-no-free-adapters-are-available-for-use-on-this-system

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

我在 Windows 10上安装 bqstudio 1.3.97、将 PC USB 连接到 BQ76952EVM、没有 LED 亮起。 我按照说明连接48V。 按下并释放 WAKE 开关、启动 bqstudio、"No free adapters are available for use on this system"。 点击扫描按钮、GUI 寄存器显示不正确  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    EVM 的通信适配器部分由 USB 电缆供电。 它应在 BAT+未连接或未通电的情况下工作。  听起来电路板没有从电缆获取电力。  检查 USB 电缆的一端是否连接断开。

    检查 EVM 上相对于 GND 测试点的 VBUS 测试点、它应该是来自 PC 的5V 电压。  此外、检查3.3V 测试点、它应该是稳压3.3V。  如果缺少电压、请检查 USB 电缆或 PC USB 端口。

    在"人机接口设备"下检查 Windows 10设备管理器。  适配器应显示为符合 HID 标准的供应商定义设备。  如果断开并连接、您应该会看到它消失并返回。

    如果您怀疑主板已丢失其程序、则可以使用  EV2400工具文件夹中提供的 EV2400固件更新程序 v0.28 (修订版 A)重新对适配器进行编程。

    此外、请确保没有另一个正在运行的 BQStudio 副本、它将隐藏适配器、以便无法找到新副本。