This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:LMR14050:器件过热。

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898684/lmr14050-lmr14050-part-getting-too-hot

器件型号:LMR14050

因此、我想我可能需要转到更高功率的器件、但只需检查我是否可以执行其他操作。 我有一个设计、从电池获取20V 电压、并将其降至12V、再降至3.5A 鼓风机风扇。

因此该器件变得非常热、我想我不是那么接近5A 最大值、但可能是因为我使用的电压、它耗散了太多的功率。 我还有一个2层电路板、但没有意识到他们假设您使用4层。

布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCB 布局设计未针对热性能进行优化、使用此设计甚至5A 稳压器也会非常热:

    如果您想重新设计、请按如下方式进行安排:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对我的下一个原型进行了这些更改、我正在考虑在背面添加散热器以进行良好测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我进行了更改、今天就将一个新电路板放在一起、它的行为异常。 因此、输出进入12V 无刷鼓风机、鼓风机开始旋转、可能在达到全速之前稍微旋转一点、输出电压突然下降到大约5V。 有什么线索会导致这种情况? 前一个没有这么做。 我确实将反馈电阻器更改为150K 和10K、因为这正是您的 web 工具所使用的。 我在较低的反馈电阻器上还有一个可编程电阻器 IC、但我有办法将其旁路掉、这样做没有什么不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、请检查您的电路是否具有电气负载或电阻负载、以查看它可以稳定驱动的最大恒定负载电流、然后在瞬态负载(1A/us 时为0.5A 至5A)的情况下进行检查、以查看环路调节是否稳定。

    然后、使用12V 直流电源驱动12V BLDC 鼓风机、检查启动电流波形以查看峰值和持续时间。

    如果峰值低于5A~6A、则 可以直接由转换器板驱动、否则您可能需要增加12V 输出的电容。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网络设计人员说、R10&R11两端应该有一个820pF 的电容器。 我决定把它取下、现在它工作正常。 我不知道为什么该工具会推荐不适合该设计的东西。 它仍然很热、因此我现在必须在板背面放置一个散热器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    Webench 设计基于陶瓷输出电容器、如果您使用高 ESR 输出电容器、则不需要前馈电容器。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,我应该知道这样做会很棘手。 不幸的是、我无法说我是一名专业电源设计人员。 我做这项工作是为了从事志愿者工作、起初我希望不必使用直流/直流转换器、但我无法找到解决方案。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我根据电路板的测量值进行了一些计算、它的功耗大约为5瓦。 webench 设计人员说它应该大约为3瓦。 那么、是否有任何可能丢失的东西导致了这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的意思是"它使用大约5W "或 Webench 声明的3W?

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我测量进入的功率与流出的功率时、转换器使用大约5瓦的功率。  现在、Webench 说它应该使用大约3瓦。 因此、我只是尝试了解断开连接。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    由于 PCB 布局的热阻较高、因此您的应用中的 LMR14050 RDS (on)会更高、电感器的电流额定值可能也与 Webench 设计不同、这些因素会降低转换效率、因此总输入功率可能高于 Webench 结果。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直忘记回到这个问题上。 我想向您展示更新的布局。 那么、您认为它仍然存在问题吗? 我只是想知道未来我能做得更好的事情。 现在、我在电路板的背面放置了一个散热器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按如下方式修改:

    B R

    Andy