This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59711:电压余量

Guru**** 2639465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875067/tlc59711-voltage-headroom

器件型号:TLC59711

您好、

我希望 VCC/VREG 通过一个2.9V LED 以5V 电压运行、VLED 以3.3V 电压运行。  这是否会有足够的电压余量来运行?

谢谢、
Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

       您可以根据您的特定 LED 电流参阅数据表的图12。