This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100EVM-795:BQ35100EVM-795

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100EVM-795, BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888624/bq35100evm-795-bq35100evm-795

器件型号:BQ35100EVM-795
主题中讨论的其他器件: BQ35100

关于 BQ35100EVM-795板的使用、我有以下问题:

我们将氯化锂电池用于10至12年的产品寿命、并希望在安装产品之前确保生产基地的电池容量(mAh)。 现在、我有以下问题要回答:  

  • 此 EVM 板是否直接显示电池容量 (mAh)     
  • 以 mAh 为单位测量电池容量需要多长时间? 我们可以在生产线上节省不到30秒的时间。
  • 该测试对电池放电了多少? 换言之、在检查电池容量时、EVM 板消耗了多少电流?
  • 电池钝化层的状态意味着在测量容量时会中断吗?
  • 当电池连接到 BAT+& BAT-接头引脚以进行容量测量时、它是否需要外部电源为电路板加电、或者它将从电池端子(BAT+& BAT-)获取电源。
  • 市场上是否有商用产品用于电池容量测量?

此致

Rampal Chasta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rampal、

    我的同事是该设备的专家、他本周正在休假。 我们下周早些时候应该能与您再次进行讨论。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Harmeet 在邮件中答复的那样、

     我知道此 IC BQ35100可在三种工作模式下工作、即累加器模式、运行状况(SOH)模式和服务终止(EOS)模式。  现在、我想到了以下问题:  

    如数据表所述、SOH 功能仅适用于锂二氧化锰(Li-MnO2)化学电池、我们使用的是锂亚硫酰氯(Li-SOCl2)电池、以及该模式如何帮助我们的应用。 它的值以%显示、希望了解它的状态以及它的计算方式。

    2、服务终止模式(EOS)以及它如何在应用软件中找到放电深度(DOD)并计算电池容量寿命。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rampal、

    • 此 EVM 板是否直接显示电池容量 (mAh)     
      • [Vos]否、该监测计不报告 mAh。 如果在累积模式下使用、它将报告监测计处于唤醒状态并进行测量时使用的容量
    • 以 mAh 为单位测量电池容量需要多长时间? 我们可以在生产线上节省不到30秒的时间。
      • [Vos]取决于运行模式。 只要您告诉它计数、ACC 模式就会运行。 SOH 模式所需的时间少于2秒、EOS 模式应大约花费16-20秒、具体取决于我们正在测量的脉冲负载的持续时间。  
    • 该测试对电池放电了多少? 换言之、在检查电池容量时、EVM 板消耗了多少电流?
      • [Vos]请参阅我们的数据表。 这取决于系统在多长时间内保持不同模式处于活动状态
    • 电池钝化层的状态意味着在测量容量时会中断吗?
      • [Vos]该测量仪表未施加足够的负载来承受钝化层。 但是、该监测计依赖于一致性。 因此、我们希望学习脉冲之间的钝化是相同的。
    • 当电池连接到 BAT+& BAT-接头引脚以进行容量测量时、它是否需要外部电源为电路板加电、或者它将从电池端子(BAT+& BAT-)获取电源。
      • [Vos]电源来自 GE 引脚、用于唤醒我们。 您可以通过由 MCU 控制的 FET 将其连接到电池。 或将其直接连接到 MCU。
    • 市场上是否有商用产品用于电池容量测量?
      • [Vos]除了我知道的 bq35100之外、没有什么其他东西。  

    如数据表所述、SOH 功能仅适用于锂二氧化锰(Li-MnO2)化学电池、我们使用的是锂亚硫酰氯(Li-SOCl2)电池、以及该模式如何帮助我们的应用。 它的值以%显示、希望了解它的状态以及它的计算方式。

    [Vos] EOS 模式确实报告 SOH %、但根据阻抗曲线的平坦度、在启动时精度可能不是很好。 随着电池阻抗的增加、SOH 应该变得更加精确

    2、服务终止模式(EOS)以及它如何在应用软件中找到放电深度(DOD)并计算电池容量寿命。

    [Vos]它会进行阻抗相关性。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。

    1.在 EVM 板的电池管理工作室中、用于累加器模式的条款和条件、以了解电池的充电容量意味着软件如何显示该值?

    请发送一些 SOP (如果可用)。

    2.应用软件(Battery Management Studio)中显示的阻抗相关性值可用于确定电池容量、

    我的目标是在将相同的电池用于产品或任何设备之前找出剩余的电池容量。

    此致

    Rampal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rampal、

    1) 1)当 GE 为高电平时、累积模式将进行库仑计数、并且监测计启动被发送。 如果您发送电量监测计停止、它会将传递的电量(uA 分辨率)提交至闪存。 如果您只是关闭电源、它将从上次闪存更新开始。 它仅对实际电池进行计数、不执行任何操作。 您的主机系统需要进行数学运算、  

    2) 2)在 EOS 模式下、您会得到 SOH%(100-0)、这是与 TI 化学 ID 的阻抗相关性。 您还可以获得可用于进行自己计算的 MeasuredZ。 最后、您会得到一个 EOS 标志、当您达到曲线的指数增长部分时、该标志会向您发出警报。  

    您不会在任何模式下获得任何剩余容量读数。

    谢谢、

    Eric Vos