This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92640:最小开关频率和电流限制

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92640, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882183/tps92640-minimum-switching-frequency-and-current-limit

器件型号:TPS92640
主题中讨论的其他器件: TPS92641

大家好、

我的客户正在评估我们的器件、但从数据表中看、不清楚最小开关频率是多少。 我读过我们的大多数图、显示为500kHz 或1MHz、但我的问题是该器件能否在50kHz 或100KHz 下工作? 最小值是多少?

此外、我看到最大输出电流为5A、但由于这是一个控制器、它应该依赖于 FET 本身、对吧? 那么、如何计算该5A 最大值? 它是否可以超过5A、比如说在6/7A?

如果不是、您能否为该器件推荐具有相同规格但具有更小 SW 频率和更高输出电流的任何其他替代器件?

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    此器件可在100kHz 等较低频率下运行。

    如果 MOSFET 选择正确、它还可以超过5A 输出。

    请参阅参考设计 PMP8016、我们甚至使用 TPS92641实现了20A 设计(与 TPS92640相同、但 具有调光分流 FET 栅极驱动器)。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Issac、

    感谢您的快速回复! 现在一切都很清楚!

    该器件能否以50kHz 等较低的频率运行?

    谢谢、此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    还可以

    谢谢!