This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610调试中的充电问题

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882329/bq24610-bq24610-charge-question-in-debugging

器件型号:BQ24610

使用 BQ24610为4节电池(额定电压为16.4V)充电时、我有两个问题。

1.可为电池充满电的最低电压(需要考虑器件之间的容差)

2.我将充电电压设置为16.38V,当没有电池并且 IC 工作时,充电电压会在短时间内从16.38V 下降到15V,并恢复到16.38V,这一过程重复发生。 这是正常的吗?

这是否会影响充电过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    1.   通常、建议充电至最大充电调节电压、以便适配器断开时电池具有最长运行时间。 对锂离子电池进行欠充电将缩短运行时间、但实际上会延长电池寿命、因此工程师应考虑进行权衡。 最好咨询电池制造商。 根据 BQ24610数据表中的 EQ1、使用 BQ24610在电池和 VFB 之间以及 VFB 和 GND 之间使用电阻分压器设置充电调节电压
    2. 您将介绍 BQ24610中存在的电池缺失功能的功能。 这是正常的预期功能、在流程图中进行了说明。 您可以参阅 数据表的第9.3.23节"电池检测"。