This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62150:低占空比运行

Guru**** 2507555 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62150, TPS54320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882361/tlv62150-low-duty-operation

器件型号:TLV62150
主题中讨论的其他器件: TPS54320

您好!

我的客户正在考虑在 VIN=15V、VOUT=1.2V 条件下使用 TLV62150。

在这种情况下、我认为开关频率从设置1 (1.25Mhz 或2.5MHz)扩展。

是否建议使用此方法?

如果我们担心频率变化、我们是否应该选择其他器件?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi、

    TLV62150的最短导通时间为80 ns。  当 Fsw 被设定为1.25MHz 运行时、这对应于一个1MHz 的低频率。  我看不到它有什么特别的问题。  如果您需要由 Modre 控制的工作频率、则可以考虑使用 TPS54320。