This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:Bq Studio、双规 bq27541

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875397/bq27542-g1-bq-studio-fual-gauge-bq27541

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:bq27541BQ24192

你(们)好

我使用 BQ24192 电池充电器为4.2V 12000mAh 锂聚合物充电。 此外、我还使用需要预配置的电量监测计 bq27541。我需要设置的参数之一是充电器 锥形电流。

在这里、我必须设置"设计能耗"参数。   我的设计的"设计能耗"参数值为44400 mWh。 我正在使用 BQ studio 设置此参数。 当我尝试在 BQ Studio 中设置该值时、它不会获取该值。 如何在 BQ Studio 中设置此值。   

我们被困在这里。 因此、我们需要您尽快做出响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhruvish、

    这是因为它超出了最大值。

    您需要将设计能级设置为10、并将此参数设置为4440 CWH、而不是44400 MWh。