This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:TPS53622下载 CSV 失败

Guru**** 1818760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882114/tps53622-tps53622-download-csv-fail

器件型号:TPS53622

大家好、

我们使用了附加 CSV、发现"136 ReadWord 0x25 0xB400"和"138 ReadWord 0x26 0xA200"行存在一些问题。 我使用这些 CMD 0x25和0x26来读取全部为0x00。 另一个没有 ant 问题的 CMD。 您能不能建议您对 CSV 执行什么操作?

e2e.ti.com/.../TPS.csv

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、命令0x25 VOUT_MARGIN_HIGH 不支持 NVM。 每次上电时、它将复位为0x0000。 产品数据表中提到了这一点。

    不过、您仍应能够在易失性存储器中写入命令。 这是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    但为什么 CSV 告诉我电源复位后具有读取值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、我明白了。 这似乎是我们的 Fusion GUI 软件中的一个错误。 复位后、不会读回这些值。 我将向软件开发人员跟进。 现在、您可以放弃这些行。 Fusion 即将推出的版本中将包含更新。