This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24750:IMON 查询

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900156/tps24750-imon-inquiry

器件型号:TPS24750

大家好、

您是否会在下面提出有关 IMON 的三个问题?

(问题)
1.您是否假设应用中 AD 转换器从外部连接到 TPS24750的 IMON 引脚以检测感测电阻的电流值? 如果可能、您能否提供应用示例?

2.我找不到关系表达式来根据数据表和其他技术数据中的 IMON 端子电压值推导感测电阻器中的电流值。 如果您有上述任何应用示例、您是否愿意告诉我?

此外、如果我有一个 AD 转换器连接到 IMON 引脚并监视电流值、请告诉我是否有任何需要注意的点。

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    借助下面突出显示的电路、您可以轻松了解 TPS24750的电流限制并监控电路运行情况、

    从上面突出显示的电路中、您可以推导出以下两个公式、

    Iimon = ISET

    ISET x Rset = Iload x Rsense (在环路中应用 KVL)

    从上面您可以得出、

    Iimon = ISET =(ILOAD x Rsense)/Rset                                  

    IMON 引脚上的电压、Vimon = Iimon x Rimon

    因此,对于 Rsense 和 Rset 的固定值,您可以看到 IMON 引脚上的电压与负载电流 ILOAD 成正比。

    此处需要注意的另一点是、当电子保险丝处于限流模式时、IMON 两端的电压调节为675mV。 这就是以下公式的推导方式。

    遗憾的是、我们没有 ADC 的参考电路、但您可以在 选择 ADC 之前考虑以下几点、

    • IMON 引脚的电压范围  
    • 需要测量的最小电流。  
    • ADC 满标量程。 这对于了解您是否需要两者之间的增益级非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Praveen-San

    非常感谢您的解释。

    请关闭此主题。

    谢谢

    此致、

    Shidara