This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82675:TPS82675

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS8268120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892710/tps82675-tps82675

器件型号:TPS82675
主题中讨论的其他器件:TPS8268120

我们如何消除5MHz 时的频率噪声?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    这是一个开关 DC/DC 转换器、工作频率为5MHz。  无法完全消除该频率。

    您可以在输入和/或输出端添加铁氧体磁珠、以阻止其他电路产生该频率。  此频率在您的系统中引起了什么问题?

    我们还在相同尺寸的封装中提供了 TPS8268120。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢你的答复。

    随附图片是我们的测量和设计的结果。

    是否可以在不更改电流布局的情况下最大限度地降低噪声?

    谢谢你

    Julie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julie、

    感谢您共享数据。

    x 轴及其单位是多少?  我在图中看不到5MHz。

    此外、峰值也高于红框中的面积。  是不是保持在重要的频率范围之外?

    在哪里以及如何测量?  是测量的实际信号还是其辐射?

    什么是负载电流?