This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:增加 HV/LV 输入电压

Guru**** 2587015 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170EVM-BIDIR, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873803/lm5170evm-bidir-increase-hv-lv-input-voltages

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件: LM5170

您好!

我想修改 LM5170EVM-BIDIR、以实现更高的工作电压  

  • HV 范围:55V 至83V
  • LV 范围:36V 至50V

这仍然在 LM5170芯片本身的限制范围内、我认为调整 OVPA 和 OVPB 电阻器应该会实现这一目的。 我已经下载了 LM5170DESIGN-CALC Excel 表格、这是一个巨大的帮助。 我还可以相应地调整 MOSFET 死区时间电阻器和电流环路补偿 RC 网络。  

我最担心的是工作电压高达83V 设定点、因为使用 的功率 MOSFET 是 TK65G10N1、100V 器件。 您是否建议使用 LM5170EVM-BIDIR 来实现这种高电压运行? 我不希望将这些晶体管返工为更高电压的 FET、但如果绝对必要、这是一个选项。 谢谢!

郑国荣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您提出问题并使用 LM5170。

    对于和83V 输出、100V MOSFET 应该正常。 有足够的电压裕量、这些器件不应在正常工作条件下损坏。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Garrett。 相关知识。 我将进行这些 OVP 修改并尝试一下。 谢谢、