This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40428:BP3/BP5的输出电压错误

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900587/tps40428-output-voltage-of-bp3-bp5-is-wrong

器件型号:TPS40428

大家好、

什么会导致 BP3/BP5的输出电压错误。 VDD=11.7V  VBP3=0.83V VBP5=2.58V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhanpeng、  

    我在原理图中看不到任何可能导致此问题的东西。  

    您能否检查是否有任何外部电路连接到原理图中未显示的 BP3或 BP5。

    此外、检查是否存在焊接问题。  

    其他一些意见:

    不应组装 CS1P 和 CS1N 之间的电阻器(R113)。  

    功率级 FCCM 应悬空或拉至 VDD_5V。 TPS40428不支持 DCM。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    我没有看到 BP3/BP5周围有任何外部电路。 我还随附了 TPS40428的完整原理图、如下所示:

    e2e.ti.com/.../1856.power.pdf

    您可以帮助检查原理图吗? 此外、我们的客户还在无电荷负载下进行了测试、这是否会影响 BP3/BP5的电压?    

    客户还在四相应用中使用了2个 TPS40428。

    BR

    Brandon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脱机支持此情况。  

    谢谢