主题中讨论的其他器件:TLV61046、
大家好。 输入将是
锂离子聚合物电池- 3.7V 500mAh
以创建25V (最大电流40mA)。
3.7V 至25V 是一个很大的跃点。 所以我想知道
考虑成本/封装尺寸/安全性/效率等
我是否应该连接多个升压转换器以产生25V 电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
TLV61046是一种小尺寸、低成本的解决方案。 我认为它比多升压解决方案更好。
我看到您有另一篇有关 TLV61046的文章、我们可以在该文章中进行讨论、并通过关闭该文章来减少误解。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/892262/3298879#3298879
尊敬的 Minqiu
感谢您的快速回答;但是、我想将这些问题分开、因为我之前的问题假定我使用单个升压转换器。
而这个问题将是使用多个升压转换器时的主题。
[引用用户="Minqiu Xe"]我认为它比多升压解决方案更好。
我想问为什么? 除了成本损失和封装尺寸更小外、我希望了解技术原因。
例如、将3.7V 增加到25V 似乎很大、为什么只使用单个升压转换器是可以的?
单个升压转换器是否能够真正处理这一问题?
如果您有多个升压转换器的教程或视频系列、我很想查看这些内容。
此外、如果更好地使用多级升压转换器、会出现什么情况?
尊敬的 David:
为了提高效率、在我们的实验室中、TLV61046在3.6V 至24V 之间以50mA 的电流达到80%以上。 老实说、使用多个升压转换器可以实现更高的效率、但会增加尺寸和成本。 此外、解决方案将更加复杂。
对于多级升压转换器、它更适合更高功率、更宽电压的应用。
有一个折衷。
因为您的应用是3.7V 至25V/0.04A。 本产品的负载不大。 考虑 到"成本/封装尺寸"、这就是我认为单个升压转换器是更好的选择的原因。 如果不是、请纠正我的问题。 我想知道您对单升压转换器解决方案有什么顾虑吗?