This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520EVM-286:用于半桥配置的双路输出

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, UCC20225, UCC20520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882240/ucc21520evm-286-dual-output-for-half-bridge-configuration

器件型号:UCC21520EVM-286
主题中讨论的其他器件:UCC21520UCC20225UCC20520

您好!

配置 UCC21520EVM 时遇到问题。 我认为我能够使用单个 PWM 输入为电路板供电、并通过内置 POT 为器件提供可编程死区时间设置。 我希望得到的结果是半桥配置的双路输出。 这种配置是可行的、还是必须馈送两个单独的 PWM 输入才能获得两个驱动输出?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    对于 UCC21520 EVM、必须使用2个 PWM 输入(两个 INA/INB 通道)才能具有2个驱动输出。 如您所述、要使用半桥配置、需要执行此操作。 不能仅使用1个 PWM 输入,并且芯片驱动两个输出,因为此 IC 不是为实现这一点而设计的。

    UCC21520数据表中的第8.4.2.2节显示了如何实现死区时间控制以及如何对波形进行采样。、
    http://www.ti.com/document-viewer/UCC21520-Q1/datasheet/dt-pin-left-open-or-connected-to-a-programming-resistor-between-dt-and-gnd-pins-sluscj97845#SLUSCJ97845

    另一种选择 是查看 UCC20225、它只需1个 PWM 输入即可驱动 H 桥。 http://www.ti.com/product/UCC20225
    但是、该器件不具有增强型隔离功能、您需要查看这些规格是否适用于您的应用。


    我希望这有助于并有意义。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Dimitri James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    Dmitri 正确地说、UCC21520是一款分离输入栅极驱动器。 DT 引脚允许配置最短死区时间、并且通常配置为小于所需的死区时间。 然后、控制器可以将其自身的死区时间置为有效、以满足系统的要求。

    对于采用宽体16-DW 封装且具有 PWM 输入的增强型隔离栅极驱动器、我建议客户使用 UCC20520。 该驱动器采用 UCC21520引脚对引脚兼容、使用相同的 EVM、但只有单个 PWM 输入、可在互补模式下驱动 OUTA 和 OUTB、死区时间由 RDT 决定。  

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John