This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21521:版本"ADW"、"CDW""DW"

Guru**** 2380120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21521
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874830/ucc21521-versions-adw-cdw-dw

器件型号:UCC21521

您好!

我在新西兰从 TI 供应商那里购买了许多这些版本和所有不同版本,您如何通过查看封装上打印的器件型号来区分它们。

查看器件规格 pdf、每个器件上的标记与规格表不一致。 这些器件都没有 CDW 版本的特定标记、如"UCC21521C"。

谢谢

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike、

    欢迎使用 e2e、感谢您关注我们的产品。

    我不确定我是否100%遵循您的要求、但如果这是 A、空和 C 之间的差异、则这些是器件的不同 UVLO 选项。 这显示在 d/s 的第8页上:

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮告知我们。 如果没有、请发布相关器件的图片、以便我们可以查看您需要的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。
    为了使用数据表中概述的特定器件版本来指定器件、应标记这些器件。

    如果您要发送设备的图片、我可以确认它们是哪个版本。

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、
    扎沙里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zachary

    据推测、我拥有的器件是 CDW 和 DW 类型的混合器件、但是它们的所有器件型号都具有 UCC21521、器件标识中没有附加"C";似乎有一家供应商管理了他们的库存、并向我提供了错误的版本、dammit。

    谢谢

    Mike