This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62175:TPS62175 &安培;Fly-Buck

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62175, TPS55010, LM25017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880882/tps62175-tps62175-fly-buck

器件型号:TPS62175
主题中讨论的其他器件: TPS55010LM25017

是否允许将 TPS62175用于 Fly-Buck? 实现的功能是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    我从未见过将 TPS62175用作 Flybuck 转换器的任何应用。  您能看一下 TPS55010吗?  它专门用于 Flybuck 应用:

    www.ti.com/.../TPS55010

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、John!
    输入电压= 7..9V。 需要获得两个输出= 5V/5V (或3.3V/5V), 一个是隔离式。  我想使用 LM25017 (在另一个项目中使用它)、但 Webench 显示 Vin_min=9V。

    我想我可以使用另一 个同步降压作为 Fly-Buck。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    您可以尝试查看以下内容:

    请告诉我这是否对您有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

    我尝试将 TPS 62177用作 Flybuck。 不是很好  它会转至较低的开关频率、并产生双键开关。 有波形。