This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33610:LMR33610

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33610, TPS61022, TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889106/lmr33610-lmr33610

器件型号:LMR33610
主题中讨论的其他器件: TPS61022TPS62740

您好!

我将使用超级电容器(充电时间180秒)设计60s (4W)(5.1V 800mA)的备用电源(PBU)功能

常规:输入电压12V 至34V。

我考虑 通过两种不同的方式使用 LMR33610。 一个用于桥接充电时间、另一个用于为超级电容器充电:

1) 1)生成5.1V 0.8A。 (在超级电容器充电期间生成5.1V 电压)。

大约160秒后、TPS61022启动并产生与上述电压并联的5.2V 电压。

这是否会导致 LMR33610中的低 FET 侧导通、从而使输出短路或 IC 进入 PFM 模式两个 FET 都关断???

在 PBU 期间、稳压器在输出端具有5.2V 电压、在输入端具有0V 电压。

为了避免从输出返回到输入轨的反向驱动电压、我考虑将一个二极管与输入电压(引脚2)串联、这是必需的吗?

在本例中、是否会有电流消耗回 LMR33610?

2) 2)为超级电容器充电。

我需要使用0.8A 电流在0V 至4.6V 范围内为超级电容器充电。

您能否提出一个简单的(低:比较器 为 FB 引脚提供预偏置电流、将输出电流调节至大约800mA +/- 5%的电路?

供参考以上内容与#RefID:d6cb966c-fedc-447d-adbb-413bd6a7936f 相关

BR

Jørgen μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    希望我正确理解您的问题。 请告诉我以下答案是否足够  

    1) 1)对于与 LMR33610并联的次级电源、建议在反馈电阻分压器的感应点之后放置一个二极管或转换器的输出端。 当输入为0时、您还可以使用该二极管帮助防止放电/反向电流从输出返回到输入电压。  

    LMR33610可以使用预偏置电压启动、这意味着如果输出端的电压低于设计所需的调节电压、LMR33610应该能够在不使输出电容器短路的情况下提升输出电压。 如果 LMR33610的输出存在过压情况、则两个 FET 都将关断、输出将放电至电阻反馈分压器。  

    2) 2)对于超级电容器充电、您可能可以使用本文中类似的内容

    http://www.ti.com/lit/an/slva678/slva678.pdf

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    感谢您的快速回复。

    1) 1)确定

    2)超级电容器充电

    很抱歉、建议的解决方案无法正常工作、因为 TPS62740无法在0.8A 电流下充电、并且没有可用的 MCU。

    我们需要根据监控要求从 Vin 充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定您是否能够找到满足您要求的单芯片解决方案来为超级电容器充电。

    我建议在 TI.com 上研究可用的选项、或按照 Arief 共享的 AppNote 中的建议解决方案进行研究。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我原来关于超级电容器充电的问题是:

    2) 2)为超级电容器充电。

    我需要使用0.8A 电流在0V 至4.6V 范围内为超级电容器充电。

    您能否提出一个简单的(低:比较器 为 FB 引脚提供预偏置电流、将输出电流调节至大约800mA +/- 5%的电路?

    上述简化:在与 LMR33610输出串联的情况下、可放置一个小型电流感应分流电阻器。

    您是否有一个建议使用 OPAMP 来感应分流电阻器上的电流并标记 LMR33610的 FB 信号、以便在达到4.6V 的电压之前为超级电容器充电的恒定电流?

    BR

    Jørgen μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能可以将此运算放大器用于电流感应放大器

    http://www.ti.com/product/INA199

    其理念是感应输出电流并相应地调整 FB 节点。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arif:

    感谢您、这正是我要寻找的内容

    此致

    Jørgen μ A