This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:TPS61099

Guru**** 2514695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892776/tps61099-tps61099

器件型号:TPS61099

您好、先生、

我的客户使用 TPS61099并为超过规格的3件(200件) FB 提供资金。 升压电压有点高。

请仔细检查 FB 以下是否合理? 距离如何?  

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian:

    测试期间的负载条件是什么?  

    如果转换器在 PFM 模式下运行、则表示正常。 由于数据表中的规格仅针对典型值。通常、PFM 的纹波比 PWM 模式大一些。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    测试期间的负载条件是什么?

    答:无 LAod&AT PFM 模式

    如果转换器在 PFM 模式下运行、则表示正常。  

    答:这将是1.031~1.039V ??? 或者?

     

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian:

    如果它在突发模式下运行、纹波将大于正常值。 如果您测量 Vout (与 FB 引脚相同)、您会发现与 PWM 模式不同。 (如数据表中的图19)

    我们不保证其范围的确切规格。