This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220A:无压降设计

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882406/tps51220a-no-droop-design

器件型号:TPS51220A

1. 3V 5V 12V TPS51220A,是否应使用压降设计?  通常,这些 应用程序用于非压降解决方案

2.  我在数据表中找不到 RGV CC C1方程的非压降设计,您能否分享非压降设计详细信息或工具

TPS51220A 规定的应用应使用压降设计

4、建议使用 TPS51220A 的 DCAP 模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank、根据经验、大多数客户不会对3/5/12系统功率进行降压、对于 RGV、您可以参阅数据表中的公式15、我建议您保留两种模式电路 并将电流模式设置为第一版设计的默认值。

    裕昌