主题中讨论的其他器件:TPS62740、
您好!
我使用 TPS62740从3.6V 锂离子 SOCL2到3.0V 的电流脉冲、成功地实现了这种效果:
但我超出规格、因为 VIN < Vout+0.7V 时的最大电流为100mA。
在上一篇文章(https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/789006#pi320995=2)中、我得到了以下答案:
"根据我们看到大多数客户使用此器件的方式、建议使用0.7V 限值。 大多数客户都在为无线电供电、这对低开关频率和相关的更高电压纹波很敏感。 为了更好地支持这一点、该 IC 具有特殊的100%模式电路、在第9.4.2节中进行了说明。 当 Vin 太接近 Vout 且负载较高时、IC 可能会在该100%模式电路启动前进入压降。 这可能会产生更高的纹波并干扰无线电。
如果您在应用中没有发现问题、这比其他任何问题都更能证明这一点。"
对于一个认真的设计师来说,这并不是完全令人满意的:p
为了不再"超出规格"、我正在考虑在新设计中使用 TPS62840。 但是,正如我看到的许多相似之处,我想知道为什么当输入电压小于输出电压+0.7V 时,该组件的输出电流不受此类限制?
谢谢你们给我带来了启发:)
Thomas
P.S.具有更好采集频率的最坏情况电流脉冲: