This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:MOSFET 选择

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892421/lm5069-mosfet-selection

器件型号:LM5069

尊敬的团队:

在我们的其中一个设计中、我们使用了该器件并推荐了 MOSFET SUM40N15-38-E3。 由于 MOSFET 已停产、我们计划使用 PHB45NQ15T、118 OPTO。

但输入电容与 SUM40N15-38-E3不同。

我们能否使用该器件、LM5609栅极引脚的最大电容是多少。 请找到这两个器件之间的差异。 请建议

现有零件 替代器件
SUM40N15-38-E3 PHB45NQ15T、118
Vishay Siliconex Nexperia
N 通道 N 通道
MOSFET MOSFET
150V 150V
40A (TC) 45.1A (TC)
6V、10V 10V
38m Ω@ 15A、10V 42m Ω@ 20A、10V
4V @ 250µA Ω 4V @ 1mA
60nC @ 10V、38nC (典型值) 32nC @ 10V (典型值)
4V @ ID= 250uA (绝对最大值 ±20V) 4V @ ID= 1mA (绝对最大值 ±20V)
2500pF @ 25V (典型值) 1770pF @ 25V (典型值)
290pF @ 25V (典型值) 290pF @ 25V (典型值)
3.75W (Ta)、166W (Tc) 230W (TC)
 -55°C ~ 175°C (TJ)  -55°C ~ 175°C (TJ)
TO-263 (D2Pak) D2PAK
符合 ROHS3标准 符合 ROHS3标准
已停产 激活
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找比较:

    现有零件 替代器件
    制造商器件型号 SUM40N15-38-E3 PHB45NQ15T、118
    制造商 Vishay Siliconex Nexperia
    FET 类型 N 通道 N 通道
    技术 MOSFET MOSFET
    漏源电压(VDss) 150V 150V
    电流-连续漏极(ID)@ 25°C 40A (TC) 45.1A (TC)
    驱动电压(最大 RDS on、最小 RDS on) 6V、10V 10V
    RDS ON (最大值)@ ID、Vgs 38m Ω@ 15A、10V 42m Ω@ 20A、10V
    VGS (th)(最大值)@ ID 4V @ 250µA Ω 4V @ 1mA
    栅极电荷(Qg)(最大值)@ Vgs 60nC @ 10V、38nC (典型值) 32nC @ 10V (典型值)
    VGS (最大值)@ VDS= Vgs、   4V @ ID= 250uA (绝对最大值 ±20V) 4V @ ID= 1mA (绝对最大值 ±20V)
    输入电容(Ciss)(最大值)@ VDS 2500pF @ 25V (典型值) 1770pF @ 25V (典型值)
    输出电容(Coss)@ VDS 290pF @ 25V (典型值) 290pF @ 25V (典型值)
    功率耗散(最大值) 3.75W (Ta)、166W (Tc) 230W (TC)
    工作温度  -55°C ~ 175°C (TJ)  -55°C ~ 175°C (TJ)
    供应商器件封装 TO-263 (D2Pak) D2PAK
    RoHS 符合 ROHS3标准 符合 ROHS3标准
    零件状态 已停产 激活
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amarnadh、

    只要新的 MOSFET 满足 SOA 设计裕度、就不需要考虑输入电容。 请使用设计计算器验证您的设计的 SOA 裕度。 设计计算器可从 http://www.ti.com/product/LM5069/toolssoftware 获取

    您的系统和应用用例的最大负载电流是多少?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的支持。

    已检查两个器件之间的 SOA、两者都是相同的。

    我们使用的是24V 和最大4A、我认为这不是问题。

    此致

    阿马纳德