This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:RT/CLK 输入:是否有一个占空比规格?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873455/tps54160-rt-clk-input-is-there-a-dutycycle-spec

器件型号:TPS54160

您好!

我应该遵守的 RT/CLK 输入是否有一个占空比范围? 我在数据表中似乎找不到一个。

提前感谢您的支持。

Fernando Fonseca

电子工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    外部时钟方波振幅必须在 RT/CLK 引脚上转换低于0.5V 和高于2.2V、并且导通时间大于40ns、关断时间大于40ns。 同步频率范围为300kHz 至2200kHz。 为了 实现外部时钟电路、我强烈建议阅读数据表的8.3.16部分。  

    如果您认为我的回答回答了您的问题、请关闭此主题。

    此致、

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但没有一个更明智的选择。 我将对这个问题进行改写。为外部时钟输入指定的占空比范围是多少? 肯定有人必须验证过这一点、因此有人必须知道吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    正如我在上一篇文章中提到的、有效的外部时钟信号只需遵守最小导通时间和最小关断时间规格。 没有占空比规格、因为在这种情况下实际上不需要该规格。 占空比将随所选频率而变化、用户必须确保有足够的占空比来满足最小导通和最小关断时间规格。 我希望这会有所帮助!

    如果您认为我的回答回答了您的问题、请关闭此主题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师