This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940EVM-635:TPS25940

Guru**** 2384940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940EVM-635, TPS25940
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892754/tps25940evm-635-tps25940

器件型号:TPS25940EVM-635
主题中讨论的其他器件: TPS25940

您好!

我正在尝试将 TPS25940EVM-635作为超级电容器充电器实施。 对此我几乎没有什么问题。

我使用了 C_ss 或 C_DVDT 大约15uF、通常它按预期工作。 但是、在加电和开始充电之间存在延迟(用红色环表示)

我注意到该延迟取决于使用的 C_DVDT (C_ss)值。 如何减少延迟?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonis:

    是的、您的观察结果是正确的。 启动选择取决于 所使用的 C_DVDT (C_ss)值。  

    正如您所知 、C_ss 电容器决定了输出斜坡速率、该速率实际上是通过控制内部 FET 的内部栅极信号的压摆率来实现的。

    在栅极电压达到内部 FET 的 Vgs 阈值之前、您不会看到任何输出根据 MOSFET 功能上升。

    为了避免这种情况、您可以使用 TPS25940的电流限制功能、而不是基于 Cdvdt 的启动。 例如、将电流限制设置为1A、而不使用任何 Cdvdt 电容。 您将看到、器件以1A 电流限制启动、启动时没有任何延迟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    (我已经在另一个主题中询问过此问题、但两天内没有听说过任何相关问题)

    我移除了 C_ss 电容器并重新为电流限制跳线重新充电。 与此类似、电流应限制为~2A。

    但是、当我执行测试时、它不起作用。 输出仅被阻止:

    在这里、我使用了 C_ss 电容器、但结果是相同的。 什么可能导致错误模式?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonis:

    下面是指向您的其他查询的链接。 这一问题已在同一天得到答复。 如果您在查看该主题时遇到问题、请告诉我。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/892758