主题中讨论的其他器件: TPS53915、 TPS53317A、 TPS53317
Q1)我发现原理图中的 AGND (引脚22)通过电阻器 R8 = 0r 连接到 PGND、但在顶层、我看到引脚22 (AGND)直接连接到 IC 的散热焊盘。 因此、我对该连接感到困惑。 哪一个是正确的?
Q2) R8是否可以更改为铁氧体磁珠? 您可以推荐器件型号吗?
我还附上了图片以了解更多详细信息。
非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Q1)我发现原理图中的 AGND (引脚22)通过电阻器 R8 = 0r 连接到 PGND、但在顶层、我看到引脚22 (AGND)直接连接到 IC 的散热焊盘。 因此、我对该连接感到困惑。 哪一个是正确的?
Q2) R8是否可以更改为铁氧体磁珠? 您可以推荐器件型号吗?
我还附上了图片以了解更多详细信息。
非常感谢
尊敬的 Peter
感谢您的回复
根据 Q1、我还有另一个问题。
在我的项目中、我已经使用 TPS53915将12V 转换为1.8V/7A。 但是、当我将信号测量为电源正常、SM 总线和地址引脚时、我发现它们有一些噪声。 检查电路板布局后、我发现 TPS53915EVM-587在引脚22处与散热焊盘直接相连、这是不同的。 我想这就是我的电路板有噪声的原因。 如果正确、您能解释一下这个吗?
我将解释电路板的布局、我从顶层到底层绘制了引脚22 (AGND)、之后连接到底部的电阻器 R8 = 0r 至 PGND、并从底层到顶层连接到 IC 的散热焊盘。
我还附上了图片以了解更多详细信息
谢谢
图阿勒
TPS53915的3个数字输出(SDAT、ALERT、PGOOD)均使用开漏输出级。 当其内部下拉 FET 处于活动状态时、它们会将引脚短接至其本地接地。 由于 IC 上流经接地的电流较高、因此该接地点与 PCB 上其他地方感测到的接地点之间可能存在一些噪声。 这是正常的、也是预期的、应该远低于 PMBus 传输的 I2C/SMBus 指定的最小抗尖峰脉冲滤波50ns、所以它不应该影响运行。
我不希望通过将 AGND 引脚直接连接到顶层的散热焊盘来改善或"消失"。
示波器能够在其输入信号上应用带宽滤波器、以减少可由其高带宽探针拾取的极高频噪声。 频率是单极滤波器的3dB (半功率)点。
在测量低带宽信号时、我们会定期选择20MHz 带宽滤波器、以生成示波器波形、从而消除图像中的感应测量噪声、使其更易读。 示波器接地线夹环路、PCB 上的多个接地连接、尤其是在测量高度动态的信号时、例如在几纳秒内从0V 切换到12V 的 SW、可能会引起大量测量噪声、 选择带宽限制可从信号中消除这些伪影、并使相关信号更易于读取。
对于 PGOOD、当 PGOOD 信号为低电平时、PGOOD 引脚通过低电阻 FET 短接至 TPS53915内部的 GND、因此 PGOOD 跟踪 TPS53915的接地。 接地线夹的连接位置方面、该接地端有很多高频噪声、因为 GND 也承载来自功率 FET 的大量动态开关电流、因此当它很低时、您会看到它上的噪声、 但是、一旦下拉 FET 释放为被拉、您就不会看到该噪声。
你(们)好
我想问另一个有关电源正常信号中的噪声的问题。
我尝试在设置限制探针带宽为250MHz 的情况下测量 TPS53317A (集成 FET)中的电源正常信号、但在该信号中没有看到任何噪声。 您能否解释一下 TPS53317A 和 TPS53917之间的区别? 为什么 TPS53317A 的电源正常信号中没有噪声?
我还在下面捕获 TPS53317A 的电源正常信号波形。
非常感谢。
谢谢
图阿勒
TPS53317A 和 TPS53915采用不同的封装技术、并且具有非常不同的 MOSEFT 结构、因此相对于外部接地产生不同的接地噪声水平。 TPS53915的 PGOOD 引脚与其 PGND 的阻抗比 TPS53317A 低、后者可滤除 PGOOD 引脚上出现的 PGND 噪声。
TPS53317和 TPS53317A 之间的差异在于最低工作输出电压。 TPS53317的最小工作输出电压为0.6V、而 TPS53317A 被设计成能够在低电压 DDR 存储器中使用低至0.9V 的基准输入和低至0.45V 的输出电压运行。
内部 PGOOD 下拉 MOSFET 的低阻抗和从 MOSFET 源极到 TPS53915电源接地的低阻抗、再加上 PGOOD 引脚的极低输出电容、使得 PGOOD 电压非常接近 TPS53915的 PGND。 虽然这可确保 PGOOD 相对于 PGND 的最低可能电压、但它可以允许 PGND 噪声出现在 PGOOD 上。
过滤 PGOOD 上 PGND 噪声的最常见技术是使用 PGOOD 信号接收器本地的旁路电容器为 PGOOD 信号添加一个小型串联电阻器。
TPS53915没有替代器件、这也不是需要应用手册或勘误表的"错误"。 PGOOD 功能正常工作、问题是 TPS53915的接地电压与所监控的接收器之间存在差异。