This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:复位输出引脚的电压和 IOL 规格

Guru**** 2770945 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875172/tps3808-vol-and-iol-specification-for-reset-output-pin

器件型号:TPS3808

您好!

我有两个与 TPS3808 VOL 规格相关的问题。

1)

数据表规定、当电压为1.8V <VDD<6.5V with IOL=1mA condition. 时、VOL 最大值为0.4V
从图8中可以看出、这种情况实际上应该是 VDD=1.8V、因为它显示的电压较低意味着 VOL 较高。
那么、我的客户想知道 VDD=3.3V 和5V 条件下0.4V VOL 的最大 IOL 值是否可用?
它们需要有保证的值、而不仅仅是基准。


2)

如果1)不可用、我对 IBIS 模型还有另一个问题。

TI 网站上提供了 TPS3808宜必思模型、我已查看该模型。
VDD=3.3V 和5V 情况下的复位输出引脚有 VI 特性数据。 它具有所有典型值/最小值/最大值数据。
我想我可以使用该数据计算每个 VDD 的0.4V VOL 最大值。
但我的问题是、这些数据是否足够可靠? 此宜必思模型中的 Min 和 Max 是什么意思?  这些宜必思数据来自哪里? 是否仅通过设计仿真器进行设计?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    1) 1)我们不保证数据表中针对这些特定条件的这些值。 您可以从图中推断出来、但我们无法保证。

    2) 2)我们根据数据表中提供的值来描述 IBIS 模型的特征。 我建议使用您在实验室中生成的实际数据、而不是实际使用 IBIS 模型。 该 IOL 最大值可能会有所不同、无法保证。

    谢谢、
    Abhinav。