This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56528:OVP 行为

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56528, TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879924/tps56528-ovp-behavior

器件型号:TPS56528
主题中讨论的其他器件: TPS56C215Hello

下面列出的器件中的 OVP 功能是闭锁? 如果是、如何在 OVP 之后恢复正常运行?

TPS56527
TPS56528
TPS56C215

此致、
Kazuto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 OVP 应为这些器件提供非锁存保护、OV 释放后、转换 器将恢复正常。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuchang、

    我对这三种器件中的 OVP 还有其他问题。

    (1)根据数据表、当 OVP 时、输出通过 SW 引脚放电。 这是否意味着 HS 和 LS 开关同时关闭? 否则、为了将输出短接至 GND、LS 开关打开?

    (2) OVP 检测放电功能是否存在任何延迟设置(例如2个开关周期)?

    (3)正常运行和过压检测之间是否存在任何延迟设置(例如2个开关周期)?

    (4)如果它立即从 OVP 切换到正常运行而没有任何延迟、那么当大负载瞬态的过冲导致 OVP 时、输出电压不会下降到标称电压以下?

    此致、
    Kazuto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、当 OVP 发生时、HS 和 LS 都应关闭、我检查了一些文件、发现 OVP 没有发生延迟、通常 OVP 将在 IC 检测 Vout 正常后释放、从数据表中可以看出、放电将不会针对56527/8启用、 但似乎它适用于56c215、我将对此进行仔细检查。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您,Yuchang。 我想等待确认、然后我可以在客户收到确认后为其提供答案。