This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:斜坡完成状态

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875377/ccs-ucd3138-ramp-complete-status

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

您能解释一下为什么我不能直接从寄存器中读取"斜坡完成标志"。 如果我将例程更改为"读取斜坡完成状态标志"、则以下例程无效

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAMP_COMP_STATUS 是原始状态、而不是锁存状态。 在 UCD 上有一些位、它们通常是如此瞬态、以至于无用。  我怀疑这是其中之一。  由于您的解决方案看起来合理且有效、我将继续使用它。 如果您想寻找更多探险、可以尝试使用 RAMP_COMP_INT_STATUS 寄存器。  它表示它已锁存、但读取时很可能是清除的。  有些读时清除的优先级比读时清除的优先级更高。  对于这些、我们建议使用中央中断模块中的中断位进行轮询。  我不确定这是否是其中之一。  如果是、并且您直接使用它、当您在恰好错误的时钟周期读取斜坡刚刚完成时、您将会遇到罕见的间歇性故障。  那么、再说一次、只需坚持您得到的结果。