This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057W:它是否具有0v 充电功能?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21040, BQ24004, BQ24005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874992/bq2057w-does-it-have-0v-charging-functionality

器件型号:BQ2057W
主题中讨论的其他器件: BQ21040BQ24004BQ24005

我们有一个7.4V 标称2500mAh 锂离子电池组、具有保护电路、一旦达到6V 截止电压、该电池组就会关断、以提供欠压保护。 电池组现在将显示0V。

1. BQ2057W 是否会在下电上电后检测0V 电池组?
2.是否有任何其他支持此0V 充电功能的2S 充电器 IC?

我们使用了 BQ21040、当电池未连接时、它在电池端子处具有4.2V 的电压。 此功能可打开切断电路、电池再次开始充电。 2S 锂离子电池充电器中是否有类似的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ2057W 是一款外部器件数量较多的非常旧器件、建议查看其他器件。

    BQ24004是一种可能的替代器件、其外部器件更少。  此外、0V 条件将进行预充电并提供高达60mA 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有一种成本更低的替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请看一下 BQ24005。  它是双节电池、也支持两个 LED。  价格更低。