This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24630:电池充电状态在55°F 以下闪烁

Guru**** 2538120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875365/bq24630-charge-state-flashing-with-batteries-under-about-55-degrees-f

器件型号:BQ24630

我们的一位客户要求我们解决问题。  在我们所供应的一批充电器和电池中、大多数电池会导致充电器充电状态以大约1秒的速率闪烁。  在查看充电状态引脚时、导通时间随电池和温度而变化、在电池 温度较低时、导通时间始终较短、因为电池会变热、导通时间会更长、最终会在超过特定温度时保持导通。  这种良好的温度会随电池和充电器的不同组合而变化。

当使用示波器探头在充电器闪烁时、当我到达 VFB 点时、它会立即停止闪烁。  卸下时、它会返回到闪烁状态。  通常情况下、我会尽量减小此类反馈路径周围的任何电容、但我看到评估板似乎有意在该反馈点添加电容。  反馈电阻器的结处有相对较大的铜区域。  这会在该点增加电容。  我的估计值约为4-5pF。  如果评估板的参考设计经过优化、与顶部电阻器并联22pF、那么我可能应该在底部电阻器上添加5pF 电容、以补偿由于设计当时缺少"额外"铜而导致的电容不足。

另一种可能是减少或消除顶部电阻器上的22pF 电容、因为我所使用的设计此时具有最少的额外铜。

有什么想法吗?  我将尝试在评估板中的 C31等效位置添加5pF、然后重新运行我的测试 我之前的测试在大约45°F 到大约55°F 之间完成、当时测试都正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、跳过、

      要调试此 STAT 闪烁、您能否向我显示 VCC、SRN、STAT1和 TS 电压的波形? 只需确认一下、只有 STAT1闪烁、而 STAT2保持关闭正确吗? 这意味着充电器正在进入和退出故障条件(有关可能的故障条件、请参阅数据表的表2)。 我还不会过多地担心 VFB 节点的电容。 它是一个敏感的高阻抗节点、因此将示波器探针与它并联可能会改变充电器在 VFB 处的实际感应。 这就是我让您探测 SRN 的原因、该探测基本上会告诉我相同的信息。

    TS 处电阻网络中的热敏电阻将温度转换为电压、这是在 TS 上感应到的电压。 在提到温度时、您能在 TS 处测量的电压中参考它们吗?