This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842:UC3842传递函数

Guru**** 2509045 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880955/uc3842-uc3842-transfer-function

器件型号:UC3842

您好!

我需要帮助将反激应用传递函数中的 UC3842从受控体 H 和闭环 G 转换为 h (t)和 g (t)、以绘制增益波特图并确定交叉频率。

H (s)= Fgo *(1 +(s/Wesrz))*(1 -(s/Whrhpz))/(1 + s/WP1)*(1 /(1 +(s/(WP2 * Qp)))+(s^2/WP2^2))))

我想我们需要通过反向拉普拉斯变换进行转换吗?  

很高兴看到转换的步骤!!!

谢谢、

Werner。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Werner、您好!

    随附一份有关开关模式电源补偿的出色文档。

    有一节介绍电流模式反激式转换器、可帮助您生成波特图 plotse2e.ti.com/.../5706.COMPENSATION.pdf

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢、这是一份很好的文档、但这不是我需要的。

    我已经为 UC3842编写了一个设计工具"增加了灵活性"、以加快我需要隔离式 PSU 的设计。

    我想使用传递函数绘制增益裕度图、但我找不到有关如何将 H 项转换为波特图所需的 h (t)的任何信息

    下面是该程序的屏幕截图、您可以看到增益图是错误的、但相位是正确的。

    需要一个数学家   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Werner、您好!

    非常好。
    请告诉我您的工作方式。
    很抱歉我无法提供帮助。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Werner、您好!

    UCC28C4x 数据表、

    包含有关控制环路设计的非常详细的部分、它可能会对您有所帮助。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢它处理控制环路设计、但它未显示如何将 H (s)和 Gtotal (s)项转换为 h (t)和 g (t)以绘制图。

    下面是第一个术语的此类转换示例。

    我希望您的一位客户以前曾请求过此转换公式、您只需将其传递即可。 似乎没有人对手动绘制图感兴趣。

    保持此线程打开、我正在处理一个解决方案、因为我有时间并且将发布更新。 当然、每个设计人员都应该能够完成该图。

    此致、

    Werner。