This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138A:UCD3138OL40EVM-032:未检测到 Rom

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138OL40EVM-032, UCD3138A, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872757/ccs-ucd3138a-ucd3138ol40evm-032-no-rom-detected

器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他部件:UCD3138OL40EVM-032UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 UCD3138OL40EVM-032的 BOAD。 我在其中加入了新的 UCD3138A。 然后、我触碰 UCD3XXX 器件 GUI。 版本为 v3.0.30 (2018-03-02)。 我将"Scan device in ROM"按钮置于"ROM (ROM 中扫描设备)"、日志显示"Error:Unable to communicate with ROM"(错误:无法与 ROM 通信)。

然后、我测试 VDD 为3.3V。 也可使用提供的 Jmper 跨 J39跳转。 EVM 的 LED 亮起。 我还将 UCD3138A 更改为 UCD3138。 接下来该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liwei Qi、您好、

    请仔细检查芯片在插座中的位置。

    插座的引脚#1显示在 PCB 丝印中。

    您可能还需要为 PMBus (J9、J10、J42)添加上拉电阻器跳线。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已经检查了 UCD3138位置、它正常。 我看到 PCB 中的引脚#1戳。

    我还在 J9、J10和 J42中添加跳线。

    但问题无法解决。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liwei Qi、您好、

    请检查 BP18引脚上的电压(该引脚上应该有1.8V 电压)。

    如果 BP18没有1.8V、则表示芯片未正确加电。

    此外、您还可以从 USB 端口提供的3.3V 上移除连接到芯片的跳线、并使用连接到螺钉端子的电源提供电压。 这样、您就能够监控电流消耗。 在 ROM 模式下应约为70mA。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yitzhak Bolurian:

    我 已测试 BP18引脚和接地 。 它是1.8V。

    我还移除了跳线(J39)并将 USB 端口的电压抑制为3.3V。

    问题无法解决。

    您可以看到图片。 我添加跳线 J6、J9、J10、J42、J33、J34。 没关系吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板从您的电源驱动多少 mA? 请提供建议。

    另请查看以下包含电路板原理图的用户指南。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluua80/sluua80.pdf

    从图中可以看到、您连接的电源电压连接到螺钉端子的引脚1和4。

    最佳选择是将3.3连接到引脚2、或将5V 连接到引脚3 (引脚1为 GND)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Yitzhak Bolurian:

    如果添加跳线 j39、则电流为82mA。 否则、电流为68mA。

    我已经看到了使用指南。  读取后、我添加了 J6、J9、J10、J42、J33、J34的跳线。

    我尝试为电路板提供3.3V 或5V 的外部直流电源。 但问题无法解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liwei、您好!

     当您从外部提供电源电压时、不需要 J39。

    电流消耗为68mA 意味着芯片正在工作 、并且可能处于 ROM 模式。

    您的设置中似乎存在硬件问题、另请尝试以程序模式(DEVICE_ID)扫描器件。

    如果无法正常工作、则必须更换主板或 USB 接口适配器。

    您是否在其他场合使用过此板或适配器?

    很抱歉造成了问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我们放弃之前、您能否查看 I2C/PMBus 时钟和数据波形?

    如果您给我发送波形捕获、我可以查看它并尝试查看可能出现的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Yitzhak Bolurian:

    是的、我知道。 添加 J39的 jmper 时、Vdd 电源与 USB 适配器。 在其他宽范围内、Vdd 电源具有外部直流源。

    我还按下“在 ROM 中扫描设备”或“设备 ID”的 GUI 按钮。 但 GUI 显示错误信息"未检测到 Rom "或"未找到器件"。

    是的、我认为这是硬件设置问题。 因为我尝试在其他项目中使用相同的 USB 接口适配器。 还可以。 因此、我认为问题来自测试板设置。 阅读使用指南后、我尝试了很多方法。 希望您能提供一些建议。

    您知道测试板具有很多引脚。 它可以为 我们提供一些调试帮助。 我想用它来调试一些想法。

    我测试 PMBus_CLK 和 PMBus_DATA 的波形。 该波为高电平(3.3V)。 当我打开 GUI 或按下"SCAN device in ROM"按钮时,PMBus_DATA 行没有数据。 我说得对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liwei、您好!

    那么、数据和时钟线始终保持高频? 即使在扫描 ROM 时也是如此?

    这不是对的。

    它至少应变为低电平、并在适配器带状电缆连接侧显示波形。

    如果您在适配器侧看到波形、但在芯片侧没有看到波形、则两者之间可能存在断开连接!

    请提供建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liwei、您好!

    您是否有机会进一步了解这一点?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liwei、您好!

    因为我已经听过你的声音了一段时间,所以我认为问题已经解决了。

    如果 您需要进一步的帮助、请打开另一篇文章、或联系您当地的 TI 支持以帮助您更换 EVM 板。

    此致、